This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:SysConfig 缺少100引脚封装

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033544/tms320f28375d-sysconfig-is-missing-the-100-pin-package

器件型号:TMS320F28375D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

SysConfig 似乎仅支持 TMS320F28375D 的176引脚和337引脚封装、但缺少100引脚封装。  是否有办法使其正常工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9月6日是美国的假期、因此请预计延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100引脚封装与 F2807x 封装相同。 目前、您可以在向 SysConfig 添加支持时使用它。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我为项目选择 F2807x、如何在 code composer 中重新更改处理器? 当然、我可以在一个工程中生成文件、并将生成的文件复制到另一个工程中。 是否有办法留在一个项目中?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 和项目属性紧密相关。 我正在进行修复、我将在完成后向您发送一个版本、以便您可以在 F2837xD 下的一个项目中实现全部功能。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil、您的 CCS 版本是什么、在 CCS 安装文件夹中、您的 SysConfig 版本是什么?

    e2e.ti.com/.../F2837xD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 Mac 的 CCS 10.4。 SysConfig 1.9.0

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粘贴我提供的内容并将其合并到文件夹中:

    CCS\utils\sysconfig/1.9.0\dist\deviceData\F2837xD

    确保我发送的 JSON 文件替换了您拥有的 JSON 文件。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了这些文件、但在现有的 SysConfig 工程上遇到此错误。  

    我还创建了一个新项目、并将 SysConfig 添加到新项目中、但遇到 了另一个错误。  在这两种情况下、仅显示176和337版本的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个奇怪的错误。 我会返回以查看错误是否已被删除。 我认为您还需要更新另一个文件、但我目前无法提供。 我已获得团队的批准、并应在 CCS11.1中提供。

    NIMA