This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:同时使用 EnDat 和 BiSS 编码器。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034725/tms320f28388d-using-endat-and-biss-encoder-simultaneously

器件型号:TMS320F28388D

您好!

是否可以 使用 CLB 同时使用 Endat 和 BiSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲,如果每个国家都有自己的资源分配,那么是。 (即单独的 CLB 逻辑块和 SPI 模块) 目前、我们为这两种解决 方案都关闭了库、因此将它们修改为具有单独的 CLB 逻辑块将是一个问题。