This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:当引脚用作 McBSP 输入时、GPIO 输入限定功能是否可用?

Guru**** 2927080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035020/f28m36p63c2-is-the-gpio-input-qualification-feature-available-when-pin-used-as-mcbsp-input

器件型号:F28M36P63C2

团队、

多个 GPIO 支持输入鉴定功能、请参阅数据表第5.9.6.2章 GPIO -输入时序。 当被用作'MSP-A 接收数据'时,GPIO21是否可以使用这个特性?  以便 McBSP 输入在被 McBSP 使用前首先经过鉴定。  

查看 TRM 中的图4-35、我会说是。 在 GPAMUX 之前发生了两个事件。 但请确认这是正确的。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、这是正确的。

    此致、

    Marlyn