This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何导入 DCL 示例项目?

Guru**** 2605645 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033592/tms320f28388d-how-can-i-import-the-dcl-example-project

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你(们)好

导入 DCL 示例的28388d_PIDF64时出现以下错误。

如何正确导入上述示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9月6日是美国的假期、因此请预计延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在机器上运行的 CCS 版本是什么? 您可能需要按照错误消息中的建议将 CCS 更新为最新版本、然后重试。 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是在示例工程将器件指定为"F2838x"时发生的。  这不存在。  如果我将其更新为具有正确的器件"TMS320F28388D"、则其导入正常。

    需要更新的文件是.projectspec 文件。  它位于中

    /libraries/control/DCL/c28/examples/F28388D_PIDF64/CCS

    我会将其发回给 C2000团队、以确定为什么未正确指定器件。

    此致、

    John