This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:外设桥上的总线互连方案

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033431/tms320f28388d-bus-interconnect-scheme-on-peripheral-bridge

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

在 TRM 中、没有对总线互连和外设帧(桥接器)内的逻辑进行明确说明。 为了证明 为什么在 CPU1和 CPU2之间的同一外设帧内的外设访问之间没有仲裁、需要详细的外设帧互连机制。 这对于多核安全评估非常重要。

我已经准备了一个高级总线互连图、其中包含基于 TMS320F28388D 外设帧9的 CPUSEL 的多路复用器选择。 此图是否足以说明两个 CPU 访问之间为何没有仲裁?

 

此致

Amulrass V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 如果将这类信息更新为技术资源管理或其他正式文件,将会有所帮助。

    此致

    Amulrass V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们将在以后发布文档时对此进行研究。