请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 各位专家、您好!
在 TRM 中、没有对总线互连和外设帧(桥接器)内的逻辑进行明确说明。 为了证明 为什么在 CPU1和 CPU2之间的同一外设帧内的外设访问之间没有仲裁、需要详细的外设帧互连机制。 这对于多核安全评估非常重要。
我已经准备了一个高级总线互连图、其中包含基于 TMS320F28388D 外设帧9的 CPUSEL 的多路复用器选择。 此图是否足以说明两个 CPU 访问之间为何没有仲裁?

此致
Amulrass V