Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE
尊敬的 TI 专家:
我 的项目使用 TMS320F28377S。 它在调试期间突然崩溃。 Code Composer Studio 给出了此错误:
C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0x828ED)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9) 
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9) 
C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0x828ED)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9) 
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态 
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序 
该错误在调试开始后的随机时间发生。
我尝试了项目代码和示例代码、 在这两种情况下都遇到了错误。
我在 Get 模式和 Wait 模式下尝试了微处理器。 我在这两种情况下都遇到了错误。
我尝试降低调试速度。 我再次出现错误。
我使用 Code Composer Studio 9.0.0、 仿真器是 XDS110
我不知道下一步该怎么做。 请帮助。 谢谢。