请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 尊敬的先生:
我正在基于 28388D 上的 driverlib 开发我自己的应用。
我发现、如果 在文件"TMS320C28x 优化 C/C++编译器 V20.8.0STS"中关闭了-opt-level、则编译器不会内联内联内联内联内联内联内联内联内联这些内联函数。
文件在第2.11.4节中提到
因为 driverlib 中有很多内联函数、所以优化应该开启、对吧?
如果是、哪个优化级别更好?