This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:FFT 采样点

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034446/tms320f28034-fft-sampling-points

器件型号:TMS320F28034

您好、查姆斯、

   我们可以看到、FFT 库中的采样点数量预设为128、256、512、1024。

  现在、我的客户使用 FFT 将其预设为512个采样点、但实际上只有500个采样点、这是否会导致 FFT 分析结果中出现错误?

   请帮我解决这个问题。 非常感谢!

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、客户想要使用500点 FFT 输出? 您可以使用512点 FFT。 输出分辨率会稍微小一点、但在极端会丢失(512-500)/2 = 6个频率信息单元  

    -Shantanu