This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:电源定序

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034689/tms320f28388d-power-sequencing

器件型号:TMS320F28388D

大家好、团队、

我想问一个有关上电序列的问题。 在 5.8.1中的 SPRSP14B 中、本段:  

"VDDIO 和 VDDA 要求:3.3V 电源 VDDIO 和 VDDA 应一起上电
并在功能运行期间彼此保持在0.3V 范围内。"
我想问这个要求有多严格。 我是说 VDDIO 是否会首先斜升、VDDA 是否会在2ms 后上升、或者两者必须始终紧密结合在一起? 这对 MCU 是否有危险?
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    为3.3V 电源轨一起上电是一项严格的要求。 您应该将所有3.3V 电源轨连接在一起并通过单个电源为它们供电。 如果您担心噪声耦合到 VDDA 轨、可以在 VDDA 和其他3.3V 轨之间添加 π 型滤波器。