This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 SPI 的双向通信

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034665/tms320f28379d-bidirectional-communication-using-spi

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我刚刚开始在28379D 平台上使用 SPI 通信、并尝试了 C200Ware 中的外部环回示例。  我正在尝试查看是否可以在主从配置中的两个独立28379D 控制卡之间实现完全双向通信、其中预定义的数据长度可以双向传输。

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    是的、这是可能的。 外部回送示例是一个良好的开端。 您可以在每个'379D MCU 上运行几乎相同的代码。 只需在一个上启用主 SPI 代码、在另一个上启用从 SPI 代码。 祝您好运!