This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS9.3 &放大器;GUI Composer 2 (CCS 桌面视图):如果压降 GC 中的 GUI Composer 2应用发生更改、是否需要重新启动 CCS?

Guru**** 2395935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033041/tms320f28335-ccs9-3-gui-composer-2-ccs-desktop-view-does-ccs-need-to-be-restarted-if-gui-composer-2-app-in-dropins-gc-changes

器件型号:TMS320F28335

您好!

 如果压降-GC 中的 GUI Composer 2应用发生更改、是否需要重新启动 CCS?  如果是、是否有更快的方法可以在不重新启动 CCS 的情况下重新启动 GU Composer 应用?

谢谢、
斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    CCS 应检测 drom-gc 文件夹中的任何更改、因此无需重新启动。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 GUI、然后重新打开、解决了该问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 中的 GUI Composer 2应用程序将反映对 javascript 文件的更改。  但是、它不会反映对 GUI 文件的更改、即我将修改后 的 index.GUI 下载到应用目录、而 CCS 中的 GUI 没有更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 CCS 重新启动将纠正此问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 CCS 重新启动将纠正此问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要更新 index.html 文件、而不是 index.GUI 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在更新 drom-gc 文件夹中的文件后重新加载视图、请单击视图选项卡并按 F5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 View CCS 菜单项吗?  如果是、这对我来说是行不通的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我没收到您的消息。  我没有意识到我必须更新 html 文件。  这令人困惑。  我想、另一个文件的唯一目的是如果您需要将项目上载到云、但它将与 html 文件中的更新不同步。