This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:PinMux 工具 TMDSCNCD28388D

Guru**** 2588675 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033482/tmdscncd28388d-pinmux-tool-tmdscncd28388d

器件型号:TMDSCNCD28388D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在使用 TMDSCNCD28388D、并希望设计一个小型扩展坞、以便通过 I2C、SPI 和 UART 通信来连接传感器。

我需要保持 EtherCAT 连接(并关联所有 GPIO)。 是否有任何方法可以访问  TMDSCNCD28388D 的 PinMux 文件?  为了确保在将 EtherCAT 与 CM 配合使用时不会选择与多路复用器不兼容的引脚?

谢谢你

Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pinmux 工具应该已经为您提供了所有 pinmux 信息。 有关器件 PinMux 规范的文档版本、请查看器件数据表。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我使用的是最新的 PinMux 4.0.1543,但我没有看到列出的主板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、这已经有很多年了。 您希望使用现在称为 SysConfig 的功能。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还尝试了 SysConfig。  

    到目前为止、我 看到的是、我可以使用 F2838x 从头开始设计。  我想知道  是否有一个.syscfg、其实际配置在 TMDSCNCD28388D 中用于 EtherCAT 引脚等。

    现在、我可以自己获取原理图并执行引脚分配、但我可以通过某种方式避免任何拼写错误、这将是很好的。

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我们没有这种情况,但我将要求球队创造一个。