This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:将 main.syscfg 从 F280049C 更改为 F28377s?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033813/tms320f280049c-main-syscfg-change-from-f280049c-to-f28377s

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITESysConfig

您好!

我们希望重复使用  来自 F280049C 至 F28377的 TIDM_DC_DC_BUCK 项目中的代码。

问题11:如何为新控制器更改 main.syscfg?  

 问题2:什么是 CLI 工具,文档在哪里 (参见 中的彩色文本) 。main.syscfg 代码?

"

使用'--help'运行 CLI 以获取有关如何覆盖这些参数的其他信息。"

/**


*生成此文件时使用了这些参数。 它们将自动应用于后续加载
*通过 GUI 或 CLI。 使用'--help'运行 CLI 以获取有关如何覆盖这些参数的其他信息。
*@clipArgs -器件"F28004x"-封装"F28004x_100PZ"-器件"F28004x_100PZ"-产品"powerSUITE@3.00.00.00
*@版本{"tool":"1.9.0+2015"、"模板":null}
*

/**
*导入此配置中使用的模块。
*
const TIDM_DC_DC_BUCK = scripting.AddModule ("/devkits/TIDM_DC_DC_BUCK/TIDM_DC_DC_BUCK);

谢谢  

安德烈