This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何添加#include <sys/time.h>头文件?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034544/tms320f28379d-how-can-i-add-include-sys-time-h-header-file

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试编写一个时间格式、我注意 到#include 不包含在包含文件部分的 code composer studio 中。 我在 Code Composer Studio 中找不到此文件的任何源文件。 是否有人可以向我建议如何添加此头文件以包含段?

此致

Mukesh Ghosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、

    请尝试一下

     #include

    对于 C2000编译器、它仅位于根文件夹中、而不是'sy'文件夹中。