请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的 C2000专家:
我想捕获 EPWM1A 的脉冲宽度(PCMC 控制、EPWM1A 用作驱动信号)、 并且我的硬件中没有 EPWM1A 和其他 GPIO 的连接、所以如果使用 EPWM1A (GPIO0)作为 eCAP 的输入、您能否分享一些如何配置此功能的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 C2000专家:
我想捕获 EPWM1A 的脉冲宽度(PCMC 控制、EPWM1A 用作驱动信号)、 并且我的硬件中没有 EPWM1A 和其他 GPIO 的连接、所以如果使用 EPWM1A (GPIO0)作为 eCAP 的输入、您能否分享一些如何配置此功能的建议?
尊敬的 Jack:
是否要在内部获取 EPWM1A 信号、是否可以将信号从 GPIO0跳转到任何其他 GPIO、然后使用 INPUT1-INPUT16上的输入 XBAR?
您可以在 C2000Ware 示例中找到该配置、
C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\ECAP\ECAP_ex2_capture_pwm.c
此致、
Nirav