This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:直接使用 EPWMxA 的 ECAP 输入

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033682/tms320f280025-ecap-input-using-epwmxa-directly

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 C2000专家:

我想捕获 EPWM1A 的脉冲宽度(PCMC 控制、EPWM1A 用作驱动信号)、 并且我的硬件中没有 EPWM1A 和其他 GPIO 的连接、所以如果使用 EPWM1A (GPIO0)作为 eCAP 的输入、您能否分享一些如何配置此功能的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是否要在内部获取 EPWM1A 信号、是否可以将信号从 GPIO0跳转到任何其他 GPIO、然后使用 INPUT1-INPUT16上的输入 XBAR?

    您可以在 C2000Ware 示例中找到该配置、

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\ECAP\ECAP_ex2_capture_pwm.c

    此致、

    Nirav