This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:FSI "多从配置"示例

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034216/tms320f28388d-fsi-multi-slave-configurations-example

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我计划使用 FSI 相互连接多个 TMS320F28388D。

在 TI 文档(SPRACM3D)中、介绍了一个使用菊花链的示例。

在 TMS 的 TRM (32.3.10多从配置)中解释了另一种方法、TI 是否有使用所述替代方法的示例?

谢谢、此致、

Marcel Kummer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我们建议使用 SPRACM3应用手册中讨论的实现方案。 其中包括菊花链或星形连接示例、两者都附带了软件示例。

    [引用 userid="331644" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034216/tms320f28388d-fsi-multi-slave-configurations-example "]在 TMS 的 TRM (32.3.10多从配置)中解释了另一种方法、TI 是否有使用所述替代方法的示例?

    我们没有针对 TDM_IN 实现的示例、由于存在信号劣化问题(因为在实现中器件不会重新传输 FSI 数据包)、因此我们不推荐使用该示例。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Kevin