主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我正在使用 TMS320F28379D LaunchPad 对 UCC5870Q EVM 的 SPI 进行编程。
我必须测量发送某些 SPI 命令的时间,但我遇到了问题,因为每两条消息之间不能有相同的“延迟”。
我正在使用 SPI_writeDataBlockingNonFIFO 写入数据、然后使用 DEVICE_DELAY_US (2)在数据之间进行延迟。
我还尝试使用 SPI_writeDataBlockingNonFIFO 进行写入、之后是 SPI_readDataBlockingNonFIFO (SPIB_BASE)、而不是延迟。
但是、当我在示波器上看到 SPI 信号时、我无法在每条消息之间看到相同的延迟、尽管我将其编程为相同的延迟。
请帮帮我。
非常感谢您、此致、
Ivana