This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:测量相电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033820/tmdshvmtrinspin-measuring-phase-current

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:OPA2350TLV9062

尊敬的 TI:

我们将 HV 逆变器级连接到 F28069M 控制卡。 310 VDC、最大1.5 A

我们能否像这样测量相电流。 请参考图片以了解电路图。

注:这只是继续发展的临时安排。 否则、芯片短缺将进一步拖延我们的工作

 

谢谢

Raghunathan Kasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghunathan、如果您打算测量非隔离式直流电流、该方案可能有效、但会导致测量结果不佳。 建议在路径中具有增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Navaneeth、

    您能否建议使用运算放大器/比较器 EVM 板、以便我们继续从 TI 订购。

    谢谢

    Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 OPA2350或 TLV9062。