This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 采样转换

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032805/tms320f28379d-adc-sampling-transition

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:REF3030LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379D

该问题如图所示。 红色、绿色和蓝色是三个电流样本、对应于 ADCC、ADCD 和 ADCA 的 AD 端口分别用于采样。 可以看出、绿色(ADCD)采样数据通常会跳转。 与 AD 值的变化相对应、AD 值中将有一个40单元跳转(ADCD)。 测得的 ADC 输入电压没有跳转。

应该注意的是、只有 ADCD 会出现此问题。 当 ADCD 和 ADCB 的采样信号被交换时、ADCD 采样仍然有一个跳转(ADCB、ADCC、ADCD 采样保持时间等的设置完全一样)。 客户对芯片内的 ADCB、ADCC 和 ADCD 设计是否有差异感到好奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要添加一点、客户的 ADC 电压基准使用 REF3030直接连接到4个电压基准引脚、无需 RC 滤波和缓冲器。 但是、不同 ADC 组之间不应存在此类差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    由于未附加图、因此我们无法看到任何参考信号。

    您是否表示单个 REF3030正在驱动全部四个 ADC 基准、而没有推荐的缓冲或所需的旁路电容? SAR ADC 架构需要非常干净的基准电压、能够满足内部采样电容器的瞬时浪涌电流需求。

    是否可以使用 TI EVM (LAUNCHXL-F28379D 或 TMDSCNCD28379D)尝试相同的 ADC 配置和采样、以查看问题是否存在? EVM 将用作可接受的 ADC 基准电压处理示例。

    ADC 是否按照数据表和 TRM 所述同步运行?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的回复。 是的、 ADC 按照 数据表和 TRM 所述同步运行。 该图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用 TI EVM (LAUNCHXL-F28379D 或 TMDSCNCD28379D)无法重现此问题、因为 EVM 没有许多功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我们希望将重点降低到最低限度的变量集。 远程调试处理并发活动的自定义应用程序非常困难。

    如果可能、我们应将实验减少到仅使用为目标应用配置的 ADC 对静态输入电压进行采样。 这样、如果问题仍然存在、我们只能关注 ADC、甚至尝试在 EVM 上重现问题。

    Tommy