This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:针对与数据通信相关的问题、USB 取代 CAN 通信

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032927/tms320f28377s-usb-instead-of-can-communication-for-data-communication-related-problems

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我自己使用28377S PZP (100引脚)设计电路板、并通过参考2837xD 控制卡仅 保留微型接口(D+、D_、VBUS、GND、ID)、 D+和 D_连接到 USB_DP_DN2和 USB_DM_DN2。 我不熟悉 USB 通信、 在设计过程中有一些问题:  

由于 DSP 中的 USB 控制器用作从器   件、PC 是否需要为 VBUS 的 USB 供电、以及外部电源使能(EPEN GPIO120)和电源故障(PFLT GPIO123)是否需要置位、28377S PZP (100引脚)不会置位。   

2. VBUS 和 EPEN 之间的关系?  如何设置 EPEN 和 PFLT?  

 C2000WARE 中提供的示例 基于 将 USB 信号转换为 UART 的方式。 如果硬件没有 FTDI、 是否可以将 USB 仿真为串行端口模式?  

4. 是否可以不使用 UART 直接与 USB 通信,因为传输速度会受到影响。 我想使用 USB 信号代替 CAN 信号进行数据传输并进行改进

传输速度,那么如何设置和调试 USB,是否有任何相关的示例?  

5、USB 波特率和最大传输速度的功能是否可以设置?   就我所见、它们都密封在 C2000WARE 中。

6. D+、D_是否需要通过下拉电阻或下拉电阻进行连接以确保正确识别?  

7、ID 信号是什么、我需要将其连接出去吗?  

我期待您帮助解决问题、以便 我采取下一步行动。  

此致

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    这些问题中的大部分可在 F2837xS TRM 的 USB 部分中得到解答。 请参考该材料。

    来自 TRM:

    '信号 USB 总线电压(VBUS)、外部电源使能(EPEN)和电源故障(PFLT)不是硬接线连接到任何引脚、某些应用需要通过 GPIO 在软件中实现。 USB 软件库中提供了实现这些信号的软件。"

    [引用 userid="490899" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032927/tms320f28377s-usb-instead-of-can-communication-for-data-communication-related-problems ]3.  C2000WARE 中提供的示例 基于 将 USB 信号转换为 UART 的方式。 如果硬件没有 FTDI、 是否可以将 USB 仿真为串行端口模式?  [/报价]

    SCI 到 FTDI COM 端口仅用于显示消息。

    [引用 userid="490899" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032927/tms320f28377s-usb-instead-of-can-communication-for-data-communication-related-problems ]6. D+、D_是否需要通过下拉电阻或下拉电阻进行连接以确保正确识别?  [/报价]

    不需要、无需外部拉电流。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970601/tms320f28375d-tms320f28375-usb-host-function-pulldowns-on-dp-dm/3588712#3588712

    最棒的

    Kevin