This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]问:C2000器件有哪些不同类型的 CAN 实现?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033067/faq-q-what-are-the-different-types-of-can-implementations-available-for-c2000-devices

问:C2000器件有哪些不同类型的 CAN 实现?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 实现有四种类型:

    CAN:CAN 的“轻”实现,仅包含6个邮箱。 出现在 F243/F241和 LF240xA 器件中

    eCAN:32个具有时间戳的邮箱。 出现在281x/280x/2833x/2834x/2803x/2805x/2806x 器件中。 也就是说、所有 C2000器件在1.8V 内核电压下运行。

    DCAN:32个邮箱、消息目标 RAM 具有奇偶校验功能。 适用于2837xD、2837xS、2807x、28004x、2833xD、 2833xS 和28002x 器件。 也就是说、所有以1.2V 内核电压运行的 C2000器件。

    MCAN:支持经典 CAN 和 CAN FD。 出现在2838xD 和2838xS 器件中。

    上述四个 CAN 模块中的任何一个都不是软件兼容的。 它们遵循不同的寄存器/位结构、因此具有不同的编程模型。