This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于共享存储器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033000/tms320f28388d-about-the-shared-memory

器件型号:TMS320F28388D

你(们)好  

使用 gsram 时、我们知道使用用户变量(标志)或 IPC 来处理数据写入和读取完成。

我想知道的是、如果具有写入权限的 CPU1正在写入、而同时可读取的 CPU2尝试读取、会发生什么情况?

除了读取尚未更新的数据(即意外数据)之外、是否还有其他问题、例如崩溃?

换句话说、当 CPU1访问与写入相同的存储器、而 CPU2同时读取时、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="39999" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033000/tms320f28388d-about-the-shared-memory "]

    我想知道的是、如果具有写入权限的 CPU1正在写入、而同时可读取的 CPU2尝试读取、会发生什么情况?

    除了读取尚未更新的数据(即意外数据)之外、是否还有其他问题、例如崩溃?

    [/报价]

    无意外数据。 这两个访问将按照轮询方案进行仲裁、这意味着写入和读取顺序将取决于先前对 CPU1和 CPU2中相同 RAM 块的访问。 如果 CPU2读取访问获得优先级、则它将读取先前的数据、然后将发生 CPU1写入。

    此致、

    Vivek Singh