This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 IPC 和内核2添加到现有的双轴工程中

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033007/tms320f28379d-add-ipc-and-core-2-to-existing-dual-axis-project

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我将从双轴示例开始、并希望添加具有基本 IPC 的内核2。 在正确的方式上添加此内容时不清楚

所有双核示例都使用以"F2837xD_xxxx"开头的库、但双轴工程使用"c2000ware\driverlib\f2837xd\driverlib\..."中的库。 这里有一个 IPC.[ch]文件、因此我假设这是正确的文件。

那么、我是否只需将 driverlib 文件夹中的 ipc.c 文件拖放到现有的带有其他驱动程序源文件的 src_driver 文件夹中? IPC 代码相似、但不完全相同。  

此外、如果我对上述内容正确、是否有任何使用 driverlib 代码的示例、它们似乎都是 F2837xD 代码

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    当前版本中、尚未针对 F2837xD 器件完成 IPC.c/ipc.h 测试。 这就是为什么它未包含在 driverlib.lib 中的原因。 它将是2022年第1季度发布的一部分。 在此之前、您必须使用基于位域的。

    我有一个本地副本、但尚未经过全面测试。 您希望使用我可以与您共享、但请注意、它未经过系统测试、如果有任何问题、您需要自行调试。