Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
大家好、
我对 CLB_ex28_SPI_DATA_EXPORT_DMA 示例代码进行了一些修改、但它似乎不起作用。 (原始示例代码正常)
因此、我 尝试使用另一个 CLB 实例(CLB2)来执行相同的任务、但 SPIB 除外。 根据 TRM 的表9-16、我必须为 CLB2使用 SPIB。
在 SysConfig 中、我要做三件事情
1. 创建 TILE2并从 TILE1复制配置
2.创建 myCLBForTILE2并从 myCLBForTILE1复制配置
3.将 SPI 外设 配置 从 SPIA 更改为 SPIB (是的、这会为 CLB1禁用 SPI、但 没关系)
然后、我将 initTILE2 (myCLBForTILE2_base);和 CLB_enableCLB (myCLBForTILE2_base)添加到 clb_ex28_spi_data_export_dma.c
我通过查看它是否进入 dmaCh6ISR()来检查它是否起作用。


是否有人检查是否可以使用 SPIB、*** 和 SPID?
提前感谢!