This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以 Linux 为主器件的 EtherCAT 通信

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032464/tms320f28388d-ethercat-communication-with-linux-as-master

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我不熟悉 TI 微控制    器、现在我正在寻找一种方法、从 IDDK R2.2.1电路板与 F28388D controlCARD 与 Linux PC 上的 IGH EtherCAT 主站进行通信。 我已经做了一些研究、但只有一些教程介绍了 TwinCAT 在 Windows 计算机上作为 Visual Studio 的主站。

谢谢,最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    C2000团队在 EtherCAT 主站方面没有太多配套资料。 我们通常使用 TwinCAT 作为 EtherCAT 主站以及 Acontis 进行评估和记录。

    Sitara 处理器团队通过以下链接提供了一些 EtherCAT 主站培训、这可能会有所帮助。 如果您想进行搜索、他们的 E2E 论坛上也提出了一些有关 IGH 的类似问题。

    https://training.ti.com/ethercat-master-sitara-processors

    最棒的

    Kevin