This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:具有 ECAP 的 SysConfig?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032652/tms320f280049-sysconfig-with-ecap

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他部件:SysConfigC2000WARE

在使用 TMS320F280049的基于 Web 的 SysConfig 工具时、我无法在外设列表中看到 ECAP 的任何选项。 我认为该器件应该有7个。 SysConfig 工具是否包含此功能的测试版?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     

    感谢您使用 E2E 论坛。 目前、SysConfig 的更新版本尚未公开发布。 它暂定在 C2000ware 的4.0更新中于10月(下月)发布。 在此之前、您可以使用 ecap.h 文件中的函数配置 ECAP 外设。

     

    此致、

    Peter