This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于线性电机控制器的 DesignDRIVE 开发套件

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1032446/tms320f28379d-designdrive-development-kit-used-for-linear-motor-controller

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

尊敬的先生

我们尝试使用 DesignDRIVE 开发套件来控制线性电机、

定位控制无法稳定、

需要调整磁极间隙? (未找到此参数)或是否有任何好的建议和示例? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有线性电机的示例。 很抱歉、我们的支持受限。

    您是否在独立的常规电机中尝试过我们的代码、以了解这些内容如何与我们的示例项目配合使用。 根据这些知识、您可能能够调整应用。