This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:将 ePWM 中断至 CM

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027896/tms320f28384d-interrupt-epwm-to-cm

器件型号:TMS320F28384D

您好!

我正在尝试创建一个设置、以便当 EPWM 计数器达到0时、它将向 CM 和 CPU1创建中断

我知道如何为 CPU1执行此操作,  

相同的 ePWM 是否可能会对 CM 和 CPU1产生中断?

如果我使用不同的 ePWM 模块,是否可能?

您能给我举个例子吗? 或参考设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望 ePWM 在 CM 上生成中断吗? 在 CPU1上分配和运行时、它会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inno 您能否回答上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 ePWM 在两个内核上生成中断、必须使用 IPC。