This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:ECAT 在低温下无法工作

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031452/tms320f28388s-ecat-fail-to-work-at-low-temperature

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:DP83822I

您好、专家、

我的 ℃面临一个问题、即 F28388 ECAT 无法在-10 μ s 以下的低温下工作、除了 ECAT 通信之外、F28388没有其他问题、他们使用的 PHY 芯片是 BCM5241A1IMLG、他们已在基于竞争对手 ECAT 的其他项目中验证了该 PHY 是否正常工作、  他们已经确认问题应该由 MCU 端引起、因为他们还执行测试、只通过喷洒一些冷冻混合物来降低 MCU 温度、只有降低 PHY 温度 才不会出现此问题。

但是、如果他们使用 TI 演示和一些代码来进行温度测试、则不存在此问题。

他们发布由 wiresharp 为工作和非工作案例捕获的数据。

在硬件中、没有与 GPIO107连接、这里有什么问题吗? 或者是否有任何关于如何解决此问题的建议?

 我将通过电子邮件向客户发送原理图、以了解更多详细信息。

e2e.ti.com/.../1-correct.pcapnge2e.ti.com/.../2-wrong.pcapng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    F2838x 器件的 EtherCAT 通信到底发生了什么故障? 他们在主器件端和从器件端看到了什么问题?

    根据 Wireshark 跟踪、我假设总线上只有一个 EtherCAT 从站? 仅 F2838x 器件。 检查 Wireshark 中的 ecat.reg.alstatus (AL 状态寄存器)、对于"正确"和"错误"情况、器件状态似乎从未离开 Init 状态。

    [引用 userid="180630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031452/tms320f28388s-ecat-fail-to-work-at-low-temperature "]但如果他们使用 TI 演示和一些代码来进行温度测试、则不会出现此问题。

    此测试使用哪种特定的演示代码?

    [引用 userid="180630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031452/tms320f28388s-ecat-fail-to-work-at-low-temperature 中的内容]在硬件中、没有与 GPIO107连接、这里出了什么问题? [/报价]

    'ENET_REVMII_MDIO_RST'信号用于以太网、EtherCAT 不需要该信号。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论脱机进行。 将 F2838x 与 TI PHY DP83822I 配合使用时,问题似乎已得到解决。

    最棒的

    Kevin

    编辑:还建议查看以下应用手册中的注释以获得特定的 PHY 指导。

    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.7.pdf