This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:针对外设寄存器地址空间的 ECC/奇偶校验保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024441/tms320f28388d-ecc-parity-protection-for-peripheral-register-address-space

器件型号:TMS320F28388D

您好!

TMS320F28388D 的外设寄存器是否具有 ECC 或奇偶校验保护? 如果是、您能否提供具有 ECC/奇偶校验保护功能的外设列表的详细信息。

如果外设的配置寄存器中发生单个位或多位错误、外设操作会发生什么情况? 在 ECC 保护的情况下 、是否可以 自动校正单位错误、或者是否需要在配置寄存器上执行 CPU 读取操作来校正故障?

此致

Amulrass V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amulrass、

    寄存器空间没有 ECC/奇偶校验保护。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我的另一个查询如何?

    如果外设的配置寄存器中发生单个位或多位错误、外设操作会发生什么情况?  

    外设的行为与配置寄存器的值相同(由于单位错误或多位错误)、就像它是由 CPU 配置一样。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amulrass、

    是的、您回答正确。

    谢谢、此致、
    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vamsi、

    我能否在文档中提到外设不受 ECC 保护的地方获得参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、

    如果它们受到保护、则会提到这一点。  没有提到这一点、因为它们不受保护。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有另一个与此主题相关的查询。 系统控制寄存器是否也没有任何 ECC/奇偶校验保护?

    此致

    Amulrass V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amulrass、

    不、系统控制寄存器也没有 ECC。

    对于新问题、请打开新帖子-我们可能不会监控旧主题。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。