Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
我在 iddk v2项目中的构建级别1有问题。
步骤
在开始构建1之前、我已经按照 IDDK 用户指南和硬件指南进行了操作。
我转到调试、这是我得到的窗口。
XDS100v2 USB Emulator CPU1显示未定义符号?
这意味着什么? 如何解决此问题?
C28xx_CPU1:在0x8519上执行"Finish Auto Run"操作时删除断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0x8519)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.4.0.00129)
我有 CCS 版本10.4。 下面是硬件图