This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031209/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的先生:

使用 TMS320F28335从事并网电压源逆变器工作。 根据基准交流正弦输入生成输出。
交流输入按比例缩小并进行采样。 在低电压下、输出遵循完美的正弦输出。 电流的变化
输出偏离正弦性质、PWM 信号在顶部饱和。需要有关如何进行调节的建议
PWM 输出时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议参考 TI C2000团队发布的以下参考设计。 相应的软件可在 C2000Ware Digital Power SDK 中找到。 您可以在同一网页上找到该链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC?keyMatch=TIDM-HV-1PH-DCAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经完成了上述应用。 但不幸的是、无法找到解决我的问题的解决方案。

    输出应遵循输入交流信号。 随着交流输入的增加、PWM 输出在顶部饱和、这最终会改变我的输出。 如果我缩放输入交流信号、则逆变器输出也会变为法令。 如果我添加一些直流基准来保持直流电压、那么 PWM 再次在顶部饱和。 请建议如何设置 PWM 计时器寄存 器、以便它可以处理整个输入信号。

    感谢您的支持

    Manish Girase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要按照用户指南 中的说明操作:文件:///C:/Users/a0322359/Downloads/TIDUAY6E.PDF

    采用了标么值变量来表示这些变量。

    根据您提出的问题、您似乎希望运行构建级别3。 如果您阅读 BUID 级别3的说明并查看方框图、您会注意到变量 invVoRef 决定了输出电压的幅度、1表示 Givne 总线电压的最大可能输出。

    您还可以使用构建级别1 (开环测试)和构建级别2 (闭合电流环路测试)进行实验。

    最后、您还可以在演示模式下运行 BUID 3级、从而设置交流输出电压。

    希望这能解答您的问题。