This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:为转换器同一桥臂的顶部和底部 IGBT 同时导通两个脉冲

Guru**** 2581065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029883/tms320f28069-turning-on-two-pulses-at-the-same-time-for-top-and-bottom-igbt-of-the-same-leg-of-the-converter

器件型号:TMS320F28069

您好!

我们一直在为交流/直流转换器应用-2级三相转换器开发 TMS320F28069 DSP。 对于该转换器、我们使用 SPWM +三次谐波调制技术来使用相移三角法。 开关频率为6.4kHz、我们在 ePWM 模块中使用一个递增和递减计数器。 PWM 载波(TPWM)的时间周期为156 μ s。 此外、对交流/直流转换器的控制已写入计时器0 ISR、该 ISR 已设置为125uec (ISR 时间)。

输入交流电压为182Vrms (线对线)、输出直流总线电压范围为325V 至420V

ePWM 模块的配置如下:

void InitEPwm1()
{

   EALLOW;

   EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF=3;			

   EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1;
   EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO;
   EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO;


   EPwm1Regs.TBPRD = 7030;                  // Set timer period
   EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;           // Phase is 0
   EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter

   // Setup TBCLK
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD 	= TB_SHADOW;

   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

   // Setup compare
   EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 3500;
   EPwm1Regs.CMPB = 3500;

   // Set actions
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET;

   // Active Low PWMs - Setup Deadband
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE =  DBA_RED_DBB_FED;
   EPwm1Regs.DBRED = 270;
   EPwm1Regs.DBFED = 270;

EDIS;
}


void InitEPwm2()
{

   EALLOW;

   EPwm2Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF=3;			

   EPwm2Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1;
   EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO;
   EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO;

   EPwm2Regs.TBPRD = pwm_time_prd;                 // Set timer period
   EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS =(unsigned int)(((float)7030* 2)/3);           // Phase is 0
  

   // Setup TBCLK
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading
 
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;          // Slow just to observe on the scope
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;

   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD 	= TB_SHADOW;
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_DOWN;     //for shifted trangle


   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
   // Setup compare
   EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = 3500;
   EPwm2Regs.CMPB = 3500;

   // Set actions

   EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
   EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
   EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;
   EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET;

   // Active Low complementary PWMs - setup the deadband
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE =  DBA_RED_DBB_FED;
   EPwm2Regs.DBRED = 270;
   EPwm2Regs.DBFED = 270;

EDIS;
}

void InitEPwm3()
{
   EALLOW;

   EPwm3Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF=3;				//Lately Added For I/P Cap Short Circuit

   EPwm3Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1;
   EPwm3Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO;
   EPwm3Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO;

   EPwm3Regs.TBPRD = pwm_time_prd;                  // Set timer period
   EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = (unsigned int)(((float)7030* 2)/3);            // Phase is 0

   // Setup TBCLK
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading

   EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;          // Slow so we can observe on the scope
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;
 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD 	= TB_SHADOW;
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP;


   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

   // Setup compare
   EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = 3500;
   EPwm3Regs.CMPB = 3500;

   // Set actions
   EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
   EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
   EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;
   EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET;

   // Active high complementary PWMs - Setup the deadband
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL =  DB_ACTV_HIC ;
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE =  DBA_RED_DBB_FED;
   EPwm3Regs.DBRED = 270;
   EPwm3Regs.DBFED = 270;

EDIS;
}

当我们将直流总线电压设置为351V 或更低时、转换器工作正常、但当直流总线电压设置为405V (超过400V)时、转换器由于 SAT 跳闸问题而无法工作。 由于同一桥臂的顶部和底部 IGBT 同时导通、因此会产生 SAT 跳闸问题。 请查看下图、其中显示两个脉冲同时导通。

尽管我们提供了3微秒的足够死区时间、并且 ePWM 模块配置为 AHC (高电平有效互补)模式、但如果我们尝试生成405V 的直流总线电压、我们将面临两个脉冲同时导通的问题

请您提出建议以解决上述问题。 如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 普拉什特、

    当输出低于400V 时、您是否看到死区值正确?

    您是否具有计数器等于零或周期的动作限定符设置?  

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间!!

    当输出低于400V 时、您是否看到死区值正确?

    是的、我们看到输出低于400V 时的死区值、这似乎是正确的。

    您是否具有计数器等于零或周期的动作限定符设置?  

    否、计数器的动作限定符设置不等于零或周期。 但是、我们已对操作限定符进行以下设置。

     

    #define AQ_CLEAR 0x1

    #define AQ_SET 0x2

     

    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;

    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;

    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET;

    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;

    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;

    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET;

    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;

    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;

    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_SET;

    谢谢!!

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用死区设置检查您的 PWM 波形、并确保它们正确。 您可以在不向电路板施加高压输入的情况下实现这一目的。 您只需为 MCU 提供3.3V 电压、然后为栅极驱动器提供+12V 电压。

    Shamim