This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:从 CCS 刷新280049

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030975/tms320f280049-280049-reflash-from-ccs

器件型号:TMS320F280049

您好!

在 CCS 重新刷新280049期间、我们怀疑外部电源电路上保持高电平的 GPIO 引脚正在复位。 您能否首先确认、对于正常的 CCS 刷新、这是预期的行为、其次、您可以参考如何调整任何 CCS 脚本以强制引脚在刷新期间保持值?

此致

Alastair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alastair、

    1) 1)在 GEL 文件中、将会重置预加载文件、如下所示。  如果需要、您可以将其注释掉。 所有 C2000器件的 GEL 文件可能都已执行此操作、以确保在启动代码加载之前器件处于已知良好的状态。

    2) 2)您使用的是哪个版本的 CCS?   

    高达 CCSV10.2、目标连接也会进行复位(这由闪存加载程序完成)。  在 CCS10.3及更高版本中、闪存加载程序允许您在复位启用/禁用之间进行选择-请参阅以下快照(CCS 调试视图->顶部菜单->工具->片上闪存->在片上闪存 GUI 中向下滚动)。  您也可以禁用此复位(默认情况下禁用此复位、如您所见-未启用连接时复位)。

    希望这样可以消除您询问的脚本问题。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alastair、

    您对此有任何更新吗?  我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi