This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:MATLAB/Simulink:ADC 硬件中断问题。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031280/tms320f28379d-matlab-simulink-adc-hardware-interrupt-issue

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我在 Simulink 中遇到 ADC 硬件中断问题。 我将在此处附加每个块设置的屏幕截图:  

我正在使用100MHz SYSCLK 并在子系统中使用三个 ADC 通道。 目前、我只是通过 ADC 从电压传感器模块读取数据、并尝试使用 DAC 通道在示波器上绘制该数据、但只有一条恒定线出现。

这是我的系统:

这些是每个相关模块的设置:

提前感谢、  

Uzair。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uzair、

    我已联系 MathWorks 团队对此提供帮助。 我们应在星期一之前听取答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzair、

    请告诉我您是否可以附加模型文件并提及正在使用的 MATLAB 版本。

    此致、

    Venkatesh c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:在示例文件的帮助下、我已将"ADCINT1将触发 SOCx"更改为"无 ADCINT"。 我认为中断现在可以工作、但输出 SPWM 波形未与输入正弦波同步(我的导师告诉我、PWM 占空比应在一个正弦波周期内从最小值变为最大值、因为我实施了 PLL) 我怀疑问题出在 ADC 块中的 SOC 采集窗口。 有人可以通过示例帮助我吗? 我正在使用100Mhz CPU 时钟或任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 MATLAB 2019a、我可以与个人共享模型文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议您是否希望 Uzair 发送模型文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    是的、由于 Uzair 告诉我们他会亲自送模型、我正在等待。

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uzair、

    请向 Venkatesh 发送朋友请求。 一旦 Venkatesh 接受了您的朋友的请求、您就可以通过电子邮件直接发送模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uziar、

    请确认以下建议是否有帮助:

    当我进行以下更改时、 我可以在 ADCIN0上获得3.3V = 4095的值


    SoC 采集窗口值(5至7)
    2.模型步长放宽以使模型能够在外部模式(1e-6至1e-3)下运行

    下面是采集窗口值的详细信息链接:
    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/configuring-acquisition-window-width-for-adc-blocks.html#bqwn7iu

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh 爵士、感谢您的关注。
    但是、我无法通过应用您建议的更改来获得所需的结果。

    谢谢、
    Uzair。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzair、

    您可能还需要使用 MathWorks 支持创建问题单。

    联系我们- MATLAB & Simulink (mathworks.com)

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢先生!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uzair、

    我将关闭这里的线程。