This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:CCS 工程编译错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030809/tmdscncd28379d-ccs-project-build-error

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在构建项目时、我收到下图所示的错误。

我无法解决这个问题、我们如何解决这个问题?

我的 CCS 版本是9.3.0.00012。  我的编译器版本也是20.2.5.LTS

Sinan、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    这是 C2000ware 中提供的示例代码还是任何其他 SDK?

    28379D 器件不包含以太网模块。 您是否尝试将外部以太网模块与此器件连接?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我将使用下面的 C2000Ware 示例。 在本示例代码的基础上、我正在开发外部以太网接口。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\spi_loopback

    我正在尝试将 外部 ENC28J60 以太网 LAN 模块与 TMDSCNCD28379D 板连接。  如果你能帮我、我会很高兴。

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    遗憾的是、我们没有现成的驱动  程序来连接 ENC28J60。 您可能已经使用 SPI 添加了接口代码。 我认为所有这些函数都对应于通过 SPI 向外部器件发送特定命令。

    为了便于参考、您可以查看 SPI_EEPROM 示例、该示例展示了如何连接 EEPROM。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我们无法解决此问题?

    [引用 userid="487101" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030809/tmdscncd28379d-ccs-project-build-error "]在构建我的项目时,我收到了下图中显示的错误。

    Sinan、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    之所以报告错误、是因为 CCS 工程或任何包含的库中不提供这些函数。

    请实现这些功能并将其包含在项目构建中。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我包含了我在工程编译中使用的所有文件。  但是、我再次得到相同的误差。

    此致、

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件是否包含函数 定义?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它包含函数定义。

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 EABI 格式还是 COFF 格式?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我正在使用 COFF 输出格式。

    此致、

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    函数定义在.c 文件中还是在.lib 文件中可用? 如果.c 包含在编译阶段、或者.lib 包含在链接阶段、您能否检查编译控制台输出?

    是否可以共享项目、以便我可以在结束时重现错误?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    函数定义在(.c)文件中提供。

    我检查了构建控制台输出。 文件(.c)包含在构建阶段。

    我正在分享下面的项目。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/f2837xd_5F00_spi_5F00_loopback03_5F00_enc28j60.rar

    项目文件路径如下:

    f2837xd_spi_loopback03_enc28j60\examples\cpu1\spi_loopback

    Sinan、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到某些函数被注释掉、一些函数被#if conditions 排除等 因此、这些函数在构建中不可用。

    请相应地更新它们。

    此致、

    Veena