This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:针对过载的数字 IO 电流限制

Guru**** 2616415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025199/tms320f28377s-digital-io-current-limit-for-overloading

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

每个引脚的数字/模拟输入 IIK 为20mA。 但每个引脚的持续钳位电流为2mA。 因此、每个引脚的模拟和数字输入电流不应超过2mA。

二  、所有输入的总电流是多少?  

这是否意味着在 VDDIO 大于3.6V 的故障情况下、输入引脚总电流不应超过20mA? 如果我考虑每个数字输入引脚2mA、那么只有10个数字输入引脚处于活动状态?  

3 、数字输出电流限制为每引脚4mA? 最大 IOH 和最小 IOL 是多少?

请澄清。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025199/tms320f28377s-digital-io-current-limit-for-overloading ]1. 每个引脚的数字/模拟输入 IIK 为20mA。 但每个引脚的持续钳位电流为2mA。 因此、每个引脚的模拟和数字输入电流不应超过2mA。[/报价]

    20mA 包括瞬态峰值电流、而2mA 专门用于连续电流。

    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025199/tms320f28377s-digital-io-current-limit-for-overloading "]

    二  、所有输入的总电流是多少?  

    这是否意味着在 VDDIO 大于3.6V 的故障情况下、输入引脚总电流不应超过20mA? 如果我考虑每个数字输入引脚2mA、那么只有10个数字输入引脚处于活动状态?  

    [/报价]

    是的、所有引脚上的组合电流不应超过20mA。

    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025199/tms320f28377s-digital-io-current-limit-for-overloading ]3. 每个 引脚的数字输出电流限制为4mA? 最大 IOH 和最小 IOL 是多少?

    显示的值被视为相应的最大值和最小值。 例如、当 F2837x 引脚输出一个逻辑高电平(VOH)时、假定电流(IOH)将从 F2837x 引脚流出来驱动一个负载。 最大输出驱动能力为4mA。 从负载的角度来看、负值表示法。 因此流入负载的4mA 被描述为-4mA。 没有为 IOH 提供正电流、因为这种情况意味着外部负载主动将能量驱动回 F2837x 输出引脚、这意味着存在争用、不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢被叫方。

    因此、每个数字输入或数字输出引脚的最大限制为每引脚4mA。

    为了避免 GPI 引脚过载、20mA 是  数字输入引脚的总电流限制。  

    一次可以激活多少个数字输出引脚? (例如每个输出引脚4mA)。

    请澄清。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、

    我会请一些同事作出澄清。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信数字4mA 用于每个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nima 和 Tlee。

    输出驱动强度为4mA 时、一次可以激活多少个 GPO? (有97个 GPIO 引脚)

    请澄清。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望所有 GPIO 的最大电流为20mA。 如果需要、请确保使用缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果每个引脚4mA、一次5个引脚(20mA)可作为 GPO 有效、对吧?

    20mA GPO (输出)和20mA GPI (输入)?

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 输出。

    GPIO 输入端的电流为20mA? 为什么要将这么大的电流驱动到 GPIO 输入中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    如 Nima 所述、您无法在 GPIO 输入端驱动20mA 的电流、因为这是由 GPIO 决定的。 GPIO 在输入模式下消耗的电流被指定为引脚泄漏。 您可以在数据表中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank、Nima。