This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ADC 内部电路问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030782/tms320f280025-adc-internal-circuit-questions

器件型号:TMS320F280025

专家、

我想问一个有关 F280025 ADC 模块内部电路的问题。

客户使用 CT 对 L 电流进行采样、此时会出现一些负电压、并且可能高于-0.3V。

我们有一个-0.3V 输入电压限制。

但是、客户告知我、F2803x 输入电压似乎有更多裕度。 我们是否更改了 ADC 设计的一些内容?

另一方面、我们是否有用于 ADC 引脚的内部钳位二极管?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    [引用 userid="278152" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030782/tms320f280025-adc-internal-circuit-questions "]但是、客户告诉我 F2803x 输入电压似乎有更多裕度。

    在两个器件上、输入引脚的绝对最大额定值均为-0.3至4.6、没有变化。

    [引用 userid="278152" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030782/tms320f280025-adc-internal-circuit-questions "]我们是否更改了 ADC 设计的某些内容?

    是的、两个器件都具有完全不同的 ADC。

    [引用 userid="278152" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030782/tms320f280025-adc-internal-circuit-questions "]另一方面、我们是否具有用于 ADC 引脚的内部钳位二极管?

    是的、模拟输入仍然具有钳位二极管。 钳位电流出现在该表中。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回复。 另一个问题是、由于我们有一个内部钳位二极管、我们是否需要移除外部钳位二极管? 如果我们添加外部钳位二极管、会带来什么副作用?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用外部钳位二极管。 请注意、内部钳位二极管的电流限制相对较低。

    如果您有一个外部钳位二极管、了解电流在何处流动非常重要。 如果您将外部二极管与内部二极管并联、则电流将共享。 由于工艺原因、内部或外部二极管可能会消耗更多电流、具体取决于 每个二极管的确切电压阈值。

    放置在二极管之间的电阻器或低通滤波器有助于偏置流向外部二极管的电流。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    谢谢、明白了。

    但是、客户使用 CT 来感测电流、可能会发生负电压。

    下面是它们的原理图。

    我只想知道。 在这种情况下、我们是否建议如何添加二极管(可能会发生负电压)。

    因为客户告知我只有很小的负电压、所以器件坏了。 在测试中、它会发生很多次。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、是的、您应该应用某种钳位二极管来防止电压低于 VSSA。

    您可以在此处看到类似的内容。  https://e2e.ti.com/members/1120590

    此致、
    Cody