This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网物理层收发器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C, TMS320F28388D, TMS320F28388S, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159212/tms320f28388d-ethernet-physical-layer-transceiver

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:DP83848CTMS320F28388SC2000WARETMDSCNCD28388D

您好、E2E 专家、

你好。

一般而言、有些图纸/方案中有 EtherCAT 总线、我不是说 C #代码?
我正在使用 kicad 尝试将 TMS320F28388S 或 TMS320F28388D 连接到 DP83848C。 我无法理解是否必须将 DP83848C 的引脚40 "CRS/CRS_DV"和引脚42 "COP"连接到 TMS320F28388S 或 TMS320F28388D 的引脚"ENET_MII_COL"和"ENET_MII_CRS"、因为 TMS320F28388F 的 EtherCAT 外设没有这些引脚。 EtherCAT 不需要这些引脚? EtherCAT 是否不需要弄清楚同时发出和传入的消息之间是否存在冲突、或者是否需要知道接收介质未处于非活动状态? 如果是、我可以将 DP83848C 引脚40和42保持未连接状态吗?

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSCNCD28388D 的原理图可在 C2000ware 中找到、网址为 :C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    您可以看到一个 etherCAT phy 和以太网 PHY 的示例。 以太网需要这些线路、而 etherCAT 不需要这些线路。 使用 EtherCAT 时、COL 和 CRS 未连接到 MCU。 我并不声称是这里的专家、但正如我看到的、CAT 不是一个总线架构 、因此碰撞不是一个大问题。

    此致、
    Cody