主题中讨论的其他器件:TMS320F28335
尊敬的先生:
我使用 TMS320F28335来实现 对三相有源前端转换器的控制。 当我启动代码时、代码工作正常、但我打开转换器的市电(3-ph)电压的那一刻。 CCS 表达式窗口会冻结、稍后 GEL 表达式窗口将弹出、用于表达式窗口中的每个表达式。 完成后、会出现以下错误或 CCS 停止响应。
错误:
C28xx:错误:(错误-1041 @ 0xFFFFFF6A)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:错误:(错误-1041 @ 0xFFFFFF6A)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、
Shubham Dhiman