This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:CCS 表达式窗口冻结、最终 CCS 停止响应

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031309/tms320f28335-q1-ccs-expression-window-freezes-and-eventually-ccs-stops-responding

器件型号:TMS320F28335-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

尊敬的先生:

我使用 TMS320F28335来实现 对三相有源前端转换器的控制。 当我启动代码时、代码工作正常、但我打开转换器的市电(3-ph)电压的那一刻。 CCS 表达式窗口会冻结、稍后 GEL 表达式窗口将弹出、用于表达式窗口中的每个表达式。 完成后、会出现以下错误或 CCS 停止响应。

错误:

C28xx:错误:(错误-1041 @ 0xFFFFFF6A)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:错误:(错误-1041 @ 0xFFFFFF6A)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包9.4.0.00129)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

Shubham Dhiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="469689" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031309/tms320f28335-q1-ccs-expression-window-freezes-and-eventually-ccs-stops-responding ]启动代码时工作正常、但打开转换器的市电(三相)电压的瞬间即可。 CCS 表达式窗口会冻结、稍后 GEL 表达式窗口将弹出、用于表达式窗口中的每个表达式。 [/报价]

       您可能会遇到 JTAG 连接问题硬件核对表第7和第8部分中提到的电磁干扰(EMI)和/或接地环路问题。

    您是否使用隔离式 JTAG 连接?

    《C2000 MCU JTAG 连接调试》 提供了有关 JTAG 隔离的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 Chester 的意见、当 JTAG 在有源开关期间发生故障时、常见的问题是耦合噪声。  上面 Chester 给出的链接是正确的查看位置。

    通常、JTAG 接头到 MCU 或 JTAG 带状电缆(而不是 USB)到接头的物理距离会对稳定性产生最大影响、使这些信号布线/电缆保持短路是关键。  屏蔽等其他技术也会有所帮助。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我使用的是通过 USB 电缆连接到笔记本电脑的28335实验套件。

    此致、

    Shubham Dhiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    您是否有可替代板载 XDS100的外部仿真器/仓体、如 XDS100/110/200?  也许值得一试、看看这是否有用。

    此外、我相信在 CCXML 目标设置中、如果您转到"Advanced"选项卡、您可以更改 JTAG 时钟、我会尝试使其变慢以查看这是否可以提高稳健性。  正如切斯特所提到的、我不相信内置仿真是隔离的。

    最棒的
    Matthew