This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:刷写代码后 MCU 过热

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1138221/tms320f28335-mcu-overheating-after-flashing-code

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28335TMDSPREX28335

您好、专家、

我们的实时 MCU 在此发热问题上需要帮助:

  TMS320F28335 DSP 的 U1控制卡芯片过热、每当我通过 USB 将其连接到 PC 时、我都会使用  TMDSPREX28335+TMDSCNCD28335。

在这个问题发生之前、我使用过相同的器件我已经验证了 PWM 脉冲、一切正常。  当我尝试调试相同的禁用看门狗计时器时、我刚刚在没有外部硬件连接的情况下使用了 LED 闪烁代码、并使用了用于禁用看门狗计时器的指令00x68。 调试代码似乎破坏 了 IC。 根本没有连接硬件、只连接带有扩展坞和控制卡的 USB。 IC 在几秒钟内过热。
3.3V GND 5V。 我想知道闪存。 如何擦除闪存中的代码?
请提供帮助。
此致、
阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    过热的最常见原因是引脚连接到超出器件规格的电压。  即使客户正在使用我们的评估平台、他们能否检查所有 IO 引脚是否都处于3.3V +/-5%的 VDDIO 规格范围内?  上面简要提到了5V、我想确保引脚上没有5V 电压、因为这可能会长期损坏器件。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew、

    读取整个 GPIO 引脚时、它们是否应该将电路板连接到 PC?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    是的、它们应该为电路板供电。  首先、我将查看 controlCARD 上 LDO 的输出、并验证它们是否在规格范围内。  如果可能、我会要求客户此时没有任何其他连接到器件引脚的设备。  如果他们只是使用 controlCARD 而没有从外部连接到任何器件、请也进行确认。

    最棒的

    Matthew