我已使用 2838x_vcrc_crc_16示例工程作为在 TMS320F280025C 上实现 VCRC 的参考。 我使用了与示例中相同的数据、即
静态常量 uint16_t testInput[NWORDS]={
0x4001、0x8002、0xC003、0x0004、0x4005、 0x8006、0xC007、0x0008、
0x4009、0x800A、0xC00B、0x000C、0x400D、 0x800E、0xC00F、0x0010、
0x4011、0x8012、0xC013、0x0014、0x4015、 0x8016、0xC017、0x0018、
0x4019、0x801A、0xC01B、0x001C、0x401D、 0x801E、0xC01F、0x0020、
0x4021、0x8022、0xC023、0x0024、0x4025、 0x8026、0xC027、0x0028、
0x4029、0x802A、0xC02B、0x002C、0x402D、 0x802E、0xC02F、0x0030、
0x4031、0x8032、0xC033、0x0034、0x4035、 0x8036、0xC037、0x0038、
0x4039、0x803A、0xC03B、0x003C、0x403D、 0x803E、0xC03F、0x0040、
};
CRC 是使用16位多项式计算得出的: CRC.run =(void (*)(void *)) crc_run16BitPoly1;
运行代码后、我获得以下 CRC:0x9331。
我想知道我的实现是否正确。 因此、请告诉我0x9331是正确的结果、还是应该得到其他一些值?