This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-EP:CAN 通信在高温下无法传输数据

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030416/tms320f28035-ep-can-communication-could-not-transmit-data-at-high-temperatures

器件型号:TMS320F28035-EP

尊敬的专家

我们  ℃TMS320F28035PAGT,它可以支持-40℃至105。

当我们在保育箱中测试温度为90摄氏度时、我们发现 CAN 通信只能接收数据、但无法发送数据。当温度下降到70摄氏度时、CAN 通信恢复正常、F28035可以发送数据。

我们测试了大约30个、发现几乎相同的故障。

隔离 CAN 收发器、我们使用 IS3050 e2e.ti.com/.../Chipanalogue_2D00_CA_2D00_IS3050EW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以访问温度室外部的 CANTX 引脚? 如果是、您能否连接示波器探针并监测整个温度范围内的活动? 我想确定收发器是否是问题所在。  

    请尝试以下实验:不要将 GPIO31配置为 CANTX 引脚。 让它保持为 GPIO 引脚。 现在切换此 GPIO 引脚并检查此切换是否也在90°C 时消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

      您能否提供有关此内容的更新信息?