This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:从无传感器控制切换到无传感器控制

Guru**** 2766145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031786/tms320f28069m-switch-from-sensorless-control-to-sensorless-control

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

我的客户想知道、instaSPIN 控制算法能否将电机设置为首先由无传感器 FOC 启动、然后在启动后使用电角传感器切换到有传感器控制?
如何在可能的情况下实现这一目标?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deng、是的、可以从传感器更少切换到传感控制、但这似乎是一个奇怪的用例。 他们可以从编码器开始使用角度信息、而不是以他们想要切换的任何速度使用 FAST。