This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:GPIO 上的 I2C-B 功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031852/tms320f28375s-i2c-b-functionality-on-gpios

器件型号:TMS320F28375S

我的客户正在其产品中使用 TMS320F28375s DSP。 GPIO 多路复用器配置为使用 I2C-B、其中 MUX6上包含 GPIO2 SDAB、MUX6上也包含 GPIO3 SCLB。 它们需要将 I2C-B 功能移至不同的 GPIO。 采用100LQFP 封装时、其他唯一的选项是:

 

SDAB、MUX6、GPIO66、引脚61

SCLB、MUX6、GPIO41、引脚51

或

SDAB、MUX6、GPIO66、引脚61

SCLB、MUX6、GPIO69、引脚75

 

这两种合法组合是否都可以在此 DSP 上使用 I2C-B?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

     

    是的、我在 F2837xS 数据表中进行了验证、这两种配置都适用于100引脚 HTQFP 芯片的 I2C-B 替代引脚。 请注意、如果您的客户需要 GPIOHIBWAKE 信号(占用引脚51)、则需要将引脚75用于 SCLB。

     

    Peter