This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:阐明了 C28x ISR 和 CLA 任务/背景的中断用法

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031785/tms320f280049-clarify-interrupt-usage-for-c28x-isr-and-cla-task-background

器件型号:TMS320F280049

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在 6.9.15编译器文档的 INTERRUPT Pragma (https://www.ti.com/lit/ug/spru514w/spru514w.pdf?ts=1630324430532&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FC2000-CGT)中、我想澄清用法。

1) 1)对于中断 C28x ISR 和 CLA 任务、

如果使用了#pragma INTERRUPT、是否有中断很重要?

也就是说、a) b) c)是否相同?

a)中断 void Cla1Task1()

B)  

#pragma 中断(Cla1Task1)

中断空 Cla1Task1()

C)  

#pragma 中断(Cla1Task1)

空 Cla1Task1()

2)同样、对于 CLA 背景、是否低于相同值?

A)  

#pragma INTERRUPT (Cla1Task8_background、"background");
中断空 Cla1Task8_background()

B)  

#pragma INTERRUPT (Cla1Task8_background、"background");
void Cla1Task8_background()

我尝试构建上述两个版本、没有发现任何不同、但我仍想再次确认。

3) 3)在123页显示的示例中 、#pragma 中断的末尾有一个";"。 是否使用了";"是否重要? 我看不到其他#pragma 用法的";"。  

#pragma INTERRUPT (task_name、"background")

void task_name (void){...}

4)如果我定义

#pragma INTERRUPT (Cla1Task8_background、"background");
中断 空 Cla1Task8_background()

在.h 文件中、我只需要使用 extern 而不使用#pragma 语句、对吗?

extern 中断 void Cla1Task8_background();

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    1) 1) 2)您的观察结果正确。 所有这些都是将函数定义为 ISR 的不同方法。

    3) 3)分号似乎是拼写错误、让我在编译器组中循环以确保正确

    4) 4)正确、无需在.h 文件中添加 pragma

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031785/tms320f280049-clarify-interrupt-usage-for-c28x-isr-and-cla-task-background "]在第123页显示的示例中 、#pragma 中断的末尾有一个";"。 是否使用了";"是否重要?

    谢谢、此致、

    乔治