This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:需要更换 TMS320F28069UPZT

Guru**** 2788605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1158993/tms320f28069-need-to-replace-the-tms320f28069upzt

器件型号:TMS320F28069

各位专家:

你好。

我之所以需要这样做、是因为我需要更换 TMS320F28069UPZT 微控制器、因为没有足够的库存、我想直接更换而无需修改代码或封装、因此我想用型号 TMS320F28065PZT 或 TMS320F28062PZPS 替换它、 至于 TMS320F28065PZT、如果代码没有占用所有内存空间、是否可以将其用作直接替换? 在第二种情况下、我了解它没有 VCU 和 CLA、这是否使它们不再兼容?

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、  

      下表显示了这些器件之间的差异:

    28069U 28065 28062. 注释
    闪存 128千瓦 64KW 64KW 请参阅下面的#1
    RAM 50千瓦 50千瓦 26千瓦 请参阅下面的#2
    VCU 是的 是的 请参阅下面的#3
    CLA 是的 是的 请参阅下面的#4
    USB 是的 请参阅下面的#5
    1. 如果闪存中的代码确实占用64KW 或更低、则 可以 使用28065或28062。  
    2. 28062只有26kW 的 RAM、可能不适用。 但是、如果应用确实仅使用26kW (或更低)的 RAM、则也可以使用28062。 可能需要对链接器命令文件进行全面修改、以使其正常工作。
    3. 如果代码不使用 VCU、则可以使用28062。
    4. 如果代码不使用 CLA、则可以使用28062。
    5. 只有具有"U"后缀的器件才具有 USB。 如果应用使用28069U 上的 USB、则28065和28062都无法使用。